This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:当进行故障注入时、禁用闪存 ECC 仍然进入 NMI ISR

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167167/tms320f280049-disable-flash-ecc-still-enter-nmi-isrwhen-do-fault-injection

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、专家、

使用以下代码执行测试时、如果启用闪存 ECC、测试将进入 NMI ISR、  

但是、如果如下代码所示禁用闪存 ECC 并再次编译代码、我们会发现测试仍将转到  NMI ISR、这毫无意义、

您能帮助解释原因吗? 谢谢。  

C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\libraries\diagnostic\f28004x\examples\sdl_ex_flash_ecc_test

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、  

    请检查稍后代码中的另一个点是否启用了 ECC。   

    2.您是否已经检查 NMI 寄存器以了解 NMI 源并确认它是闪存不舒适的错误?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    您是否需要有关此方面的进一步支持?  或者我可以关闭此帖子吗?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    很抱歉、此问题的回复较晚。

    请检查稍后代码中的另一个点是否启用了 ECC。   

    -->不,代码是示例代码,只需修改以下代码,您就可以轻松重现此问题。  

    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\libraries\diagnostic\f28004x\examples\sdl_ex_flash_ecc_test

    2.您是否已经检查 NMI 寄存器以了解 NMI 源并确认它是闪存不舒适的错误?

    是、请参阅以下寄存器:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    感谢您的回答。  我将于星期二29日查看此内容。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    您在闪存 ECC 寄存器中看到的闪存不可纠正的错误地址是什么?  此外、当您查看闪存 ECC 寄存器中的错误地址时、请检查 ECC 是启用还是禁用。

    请注意 、除非在代码禁用后由代码启用 ECC 检查(除非在应用程序执行期间复位)、否则无法启用 ECC 检查。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    ECC 似乎已禁用、但会导致 UNC_ERR_L 错误。

    您能在示例中帮助重现此问题吗?

    您可以在此处设置一个要检查的断点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    //#############################################################################
    //
    // FILE:   sdl_ex_flash_ecc_test.c
    //
    // TITLE:  Test of ECC logic in Flash
    //
    //! \defgroup sdl_ex_flash_ecc_test Test of ECC logic in Flash
    //! <h1>sdl_ex_flash_ecc_test</h1>
    //!
    //! This example demonstrates how to test the Flash ECC logic functionality.
    //!
    //! A software test of the Flash ECC logic can be performed with the help of
    //! ECC test registers. Using the test registers, you can generate both single
    //! bit errors and uncorrectable errors. For additional details on the
    //! implementation of this diagnostic, see the "SECDED Logic Correctness Check"
    //! section in the device technical reference manual.
    //!
    //! \b External \b Connections \n
    //!  - None.
    //!
    //! \b Watch \b Variables \n
    //!  - \b nmiISRFlag - Indicates that the NMI was triggered and called the ISR.
    //!  - \b nmiStatus - NMI status flags read in the ISR.
    //!  - \b errorISRFlag - Indicates that the correctable ECC error interrupt was
    //!       triggered and called the ISR.
    //!  - \b errorStatus - Error status flags read in the ISR, indicating whether
    //!       an error was single-bit or uncorrectable.
    //!  - \b errorCount - Number of correctable errors detected read in the ISR.
    //!  - \b errorType - For a single-bit error, indicates whether it was in the
    //!       data or ECC bits.
    //!  - \b dataOut - For a single-bit error, displays the corrected data.
    //!  - \b result - Status of a successful detection and handling of ECC errors.
    //!
    //
    //#############################################################################
    // $TI Release: C2000 Diagnostic Library v3.00.00 $
    // $Release Date: Thu Mar  3 16:52:56 IST 2022 $
    // $Copyright:
    // Copyright (C) 2022 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
    //
    // Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
    // modification, are permitted provided that the following conditions 
    // are met:
    // 
    //   Redistributions of source code must retain the above copyright 
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    // 
    //   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
    //   documentation and/or other materials provided with the   
    //   distribution.
    // 
    //   Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    //   its contributors may be used to endorse or promote products derived
    //   from this software without specific prior written permission.
    // 
    // THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
    // "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
    // LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    // A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
    // OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
    // SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
    // LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    // DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    // THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
    // (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
    // OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    // $
    //#############################################################################
    
    //
    // Included Files
    //
    #include "driverlib.h"
    #include "device.h"
    
    //
    // Defines
    //
    #define PASS                    0U
    #define FAIL                    1U
    
    #define ISR_LOOP_TIMEOUT        0x3U
    #define MASK_ALL_BUT_FLASH_ERR  0x3F6UL
    
    //
    // Flash ECC Logic test values
    //
    #define TEST_FLASH_DATAL        ((uint32_t)(TEST_FLASH_DATA64))
    #define TEST_FLASH_DATAH        ((uint32_t)(TEST_FLASH_DATA64 >> 32))
    #define TEST_FLASH_ADDR         0x00090000UL
    #define TEST_FLASH_DATA64       0xFEDCBA0987654321ULL
    
    //
    // Typedefs
    //
    typedef enum
    {
        TEST_ECC_BLOCK_LOW  = 0x00,    //!< Low 64-bit block
        TEST_ECC_BLOCK_HIGH = 0x02     //!< High 64-bit block
    } ECCBlock;
    
    //
    // Globals
    //
    uint16_t calcECC;
    uint32_t result = FAIL;
    volatile bool nmiISRFlag;
    uint16_t nmiStatus;
    volatile bool errorISRFlag;
    uint16_t errorStatus;
    uint16_t errorCount;
    uint32_t errorType;
    uint64_t dataOut;
    
    //
    // Function Prototypes
    //
    __interrupt void nmiISR(void);
    __interrupt void corrErrorISR(void);
    uint16_t runCorrectableDataErrorTest(void);
    uint16_t runCorrectableECCErrorTest(void);
    uint16_t runUncorrectableErrorTest(void);
    void testECCBlock(uint64_t data, uint32_t address, ECCBlock eccBlock,
                      uint16_t ecc);
    #pragma CODE_SECTION(testECCBlock, ".TI.ramfunc");
    uint16_t calculateECC(uint32_t address, uint64_t data);
    
    //
    // Main
    //
    void main(void)
    {
        uint16_t failCount;
    
        //
        // Initialize device clock and peripherals.
        //
        Device_init();
    
        //
        // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
        //
        Interrupt_initModule();
    
        //
        // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
        // Service Routines (ISR).
        //
        Interrupt_initVectorTable();
    
        //
        // Clear all the NMI and Flash error status flags.
        //
        EALLOW;
        HWREG(FLASH0ECC_BASE + FLASH_O_ERR_STATUS_CLR) = 0xFFFFFFFFU;
        HWREG(FLASH0ECC_BASE + FLASH_O_ERR_INTCLR) = 0xFFFFFFFFU;
        EDIS;
    
        SysCtl_clearAllNMIFlags();
    
        //
        // Plug the NMI and Flash correctable error ISRs.
        //
        Interrupt_register(INT_NMI, &nmiISR);
        Interrupt_register(INT_FLASH_CORR_ERR, corrErrorISR);
        Interrupt_enable(INT_FLASH_CORR_ERR);
    
        //
        // Enabling the NMI global interrupt (typically already enabled by boot ROM
        // or GEL file).
        //
        SysCtl_enableNMIGlobalInterrupt();
    
        //
        // Enable Global Interrupt (INTM) and Real Time interrupt (DBGM).
        //
        EINT;
        ERTM;
    
        //
        // Calculate ECC on test data.
        //
        calcECC = calculateECC(TEST_FLASH_ADDR, TEST_FLASH_DATA64);
    
        //
        // Enable ECC.
        //
    //    Flash_enableECC(FLASH0ECC_BASE);
        Flash_disableECC(FLASH0ECC_BASE);
    
        //
        // Test detection of correctable ECC errors in Flash data bits.
        //
        failCount = runCorrectableDataErrorTest();
    
        //
        // Test detection of correctable ECC errors in Flash ECC bits.
        //
        failCount += runCorrectableECCErrorTest();
    
        //
        // Test detection of uncorrectable ECC errors in Flash.
        //
        failCount += runUncorrectableErrorTest();
    
        //
        // Status of a successful handling of the ECC errors.
        //
        if(failCount != 0U)
        {
            result = FAIL;
        }
        else
        {
            result = PASS;
        }
    
        //
        // Loop here and check results in the CCS Expressions view.
        //
        while(1);
    }
    
    //
    // nmiISR -  The interrupt service routine called when the NMI is generated
    //           on an uncorrectable Flash ECC error.
    //
    __interrupt void nmiISR(void)
    {
        //
        // Set a flag indicating the NMI ISR occurred and get the NMI status.
        //
        nmiISRFlag = true;
        nmiStatus = SysCtl_getNMIFlagStatus();
    
        //
        // Record the error test status.
        //
        errorStatus = Flash_getECCTestStatus(FLASH0ECC_BASE);
    
    
        //
        // Clear all the flags.
        //
        EALLOW;
        HWREG(FLASH0ECC_BASE + FLASH_O_ERR_STATUS_CLR) = 0xFFFFFFFFU;
        EDIS;
    
        Flash_clearUncorrectableInterruptFlag(FLASH0ECC_BASE);
        SysCtl_clearAllNMIFlags();
    }
    
    //
    // corrErrorISR - The interrupt service routine called when the correctable
    //                error count hits the configured interrupt threshold.
    //
    __interrupt void corrErrorISR(void)
    {
        //
        // Set a flag indicating the RAM error ISR occurred.
        //
        errorISRFlag = true;
    
        //
        // Record the type of error injected, the status flags, the corrected data,
        // and the number of single-bit ECC errors detected.
        //
        errorType = Flash_getECCTestSingleBitErrorType(FLASH0ECC_BASE);
        errorStatus = Flash_getECCTestStatus(FLASH0ECC_BASE);
        dataOut = ((uint64_t)Flash_getTestDataOutHigh(FLASH0ECC_BASE) << 32) |
                  (uint64_t)Flash_getTestDataOutLow(FLASH0ECC_BASE);
        errorCount = Flash_getErrorCount(FLASH0ECC_BASE);
    
        //
        // Clear all the flags.
        //
        EALLOW;
        HWREG(FLASH0ECC_BASE + FLASH_O_ERR_STATUS_CLR) = 0xFFFFFFFFU;
        EDIS;
    
        Flash_clearSingleErrorInterruptFlag(FLASH0ECC_BASE);
    
        Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP12);
    }
    
    //
    // runCorrectableDataErrorTest - Runs a test of the correctable data error
    //      detection and correction as well as the error interrupt threshold.
    //
    uint16_t runCorrectableDataErrorTest(void)
    {
        uint16_t fail = 0U;
        uint16_t timeout= ISR_LOOP_TIMEOUT;
    
        //
        // Clear error status variables.
        //
        errorISRFlag = false;
        errorStatus = 0U;
        errorType = 0U;
        errorCount = 0U;
        dataOut = 0U;
    
        //
        // Configure the correctable error interrupt threshold to >1 errors.
        //
        Flash_setErrorThreshold(FLASH0ECC_BASE, 1U);
    
        //
        // Flip a single bit in the data to inject a correctable error for the
        // test to detect.
        //
        testECCBlock(TEST_FLASH_DATA64 ^ 0x80U, TEST_FLASH_ADDR,
                     TEST_ECC_BLOCK_LOW, calcECC);
    
        //
        // Generate another single bit error to increase the count above the
        // threshold.
        //
        testECCBlock(TEST_FLASH_DATA64 ^ ((uint64_t)0x1U << 37), TEST_FLASH_ADDR,
                     TEST_ECC_BLOCK_LOW, calcECC);
    
        //
        // Wait until the error interrupt is fired.
        //
        while((errorISRFlag != true) && (timeout != 0U))
        {
            timeout--;
        }
    
        //
        // Check if interrupt occurred as expected or if the loop timed out.
        //
        if(timeout == 0U)
        {
            fail++;
        }
    
        //
        // Check if the appropriate correctable Flash error flag was set.
        //
        if((errorStatus & FLASH_SINGLE_ERROR) != FLASH_SINGLE_ERROR)
        {
            fail++;
        }
    
        //
        // Check if the error count is 2.
        //
        if(errorCount != 2U)
        {
            fail++;
        }
    
        //
        // Check if the error was a data error.
        //
        if(errorType != FLASH_DATA_ERR)
        {
            fail++;
        }
    
        //
        // Check that the data value was corrected properly.
        //
        if(dataOut != TEST_FLASH_DATA64)
        {
            fail++;
        }
    
        return(fail);
    }
    
    //
    // runCorrectableECCErrorTest - Runs a test of the correctable error detection.
    //
    uint16_t runCorrectableECCErrorTest(void)
    {
        uint16_t fail = 0U;
        uint16_t timeout= ISR_LOOP_TIMEOUT;
    
        //
        // Clear error status variables.
        //
        errorISRFlag = false;
        errorStatus = 0U;
        errorType = 0U;
    
        //
        // Configure the correctable error interrupt threshold to >0 errors.
        //
        Flash_setErrorThreshold(FLASH0ECC_BASE, 0U);
    
        //
        // Flip a single bit in the data to inject a correctable error for the
        // test to detect.
        //
        testECCBlock(TEST_FLASH_DATA64, TEST_FLASH_ADDR,
                     TEST_ECC_BLOCK_LOW, calcECC ^ 0x2U);
    
        //
        // Wait until the error interrupt is fired.
        //
        while((errorISRFlag != true) && (timeout != 0U))
        {
            timeout--;
        }
    
        //
        // Check if interrupt occurred as expected or if the loop timed out.
        //
        if(timeout == 0U)
        {
            fail++;
        }
    
        //
        // Check if the appropriate correctable Flash error flag was set.
        //
        if((errorStatus & FLASH_SINGLE_ERROR) != FLASH_SINGLE_ERROR)
        {
            fail++;
        }
    
        //
        // Check if the error was an ECC error.
        //
        if(errorType != FLASH_ECC_ERR)
        {
            fail++;
        }
    
        return(fail);
    }
    
    //
    // runUncorrectableErrorTest - Runs a test of the uncorrectable data error
    //      detection and associated NMI generation.
    //
    uint16_t runUncorrectableErrorTest(void)
    {
        uint16_t fail = 0U;
        uint16_t timeout= ISR_LOOP_TIMEOUT;
    
        //
        // Clear error status variables.
        //
        nmiISRFlag = false;
        nmiStatus = 0U;
        errorStatus = 0U;
    
        //
        // Flip multiple bits in the data to inject an uncorrectable error for the
        // test to detect.
        //
        testECCBlock(TEST_FLASH_DATA64 ^ 0x30U, TEST_FLASH_ADDR,
                     TEST_ECC_BLOCK_LOW, calcECC);
    
        //
        // Wait until the NMI is fired.
        //
        while((nmiISRFlag != true) && (timeout != 0U))
        {
            timeout--;
        }
    
        //
        // Check if interrupt occurred as expected or if the loop timed out.
        //
        if(timeout == 0U)
        {
            fail++;
        }
    
        //
        // Check if the NMI triggered was due to an uncorrectable Flash error.
        //
        if((nmiStatus & SYSCTL_NMI_FLUNCERR) != SYSCTL_NMI_FLUNCERR)
        {
            fail++;
        }
    
        //
        // Check if the appropriate uncorrectable Flash error flag was set.
        //
        if((errorStatus & FLASH_UNC_ERROR) != FLASH_UNC_ERROR)
        {
            fail++;
        }
    
        return(fail);
    }
    
    //
    // testECCBlock - Sets up the ECC test registers and performs the ECC
    //                calculation to detect and error if one is injected.
    //
    void testECCBlock(uint64_t data, uint32_t address, ECCBlock eccBlock,
                      uint16_t ecc)
    {
        //
        // Write 128-bit flash address in FADDR_TEST
        //
        Flash_setECCTestAddress(FLASH0ECC_BASE, address);
    
        //
        // Write lower 32 bits of data in FDATAL_TEST
        //
        Flash_setDataLowECCTest(FLASH0ECC_BASE, (uint32_t)data);
    
        //
        // Write upper 32 bits of data in FDATAH_TEST
        //
        Flash_setDataHighECCTest(FLASH0ECC_BASE, (uint32_t)(data >> 32));
    
        //
        // Write corresponding ECC in the FECC_TEST
        // Insert double bit error in flash ecc
        //
        Flash_setECCTestECCBits(FLASH0ECC_BASE, ecc);
    
        //
        // Select the ECC block to be tested. Only one of the SECDED modules (out
        // of the two SECDED modules that work on lower 64 bits and upper 64 bits
        // of a read 128-bit data) at a time can be tested.
        //
        if(eccBlock == TEST_ECC_BLOCK_LOW)
        {
            Flash_selectLowECCBlock(FLASH0ECC_BASE);
        }
        else
        {
            Flash_selectHighECCBlock(FLASH0ECC_BASE);
        }
    
        //
        // Enable the ECC Test Mode
        //
        Flash_enableECCTestMode(FLASH0ECC_BASE);
    
        //
        // Perform ECC calculation
        //
        Flash_performECCCalculation(FLASH0ECC_BASE);
    
        //
        // Disable the ECC Test Mode
        //
        Flash_disableECCTestMode(FLASH0ECC_BASE);
    }
    
    //
    // calcECC - Calculate the ECC for an address/data pair. This code comes from
    //           the ECC Calculation Algorithm appendix of the Flash API reference
    //           guide (SPNU628). If you are using the Flash API in your code, you
    //           could use Fapi_calculateEcc() instead.
    //
    uint16_t calculateECC(uint32_t address, uint64_t data)
    {
        const uint32_t addrSyndrome[8] = {0x554EAU, 0x0BAD1U, 0x2A9B5U, 0x6A78DU,
                                          0x19F83U, 0x07F80U, 0x7FF80U, 0x0007FU};
        const uint64_t dataSyndrome[8] = {0xB4D1B4D14B2E4B2EU, 0x1557155715571557U,
                                          0xA699A699A699A699U, 0x38E338E338E338E3U,
                                          0xC0FCC0FCC0FCC0FCU, 0xFF00FF00FF00FF00U,
                                          0xFF0000FFFF0000FFU, 0x00FFFF00FF0000FFU};
        const uint16_t parity = 0xFCU;
        uint64_t xorData;
        uint32_t xorAddr;
        uint16_t bit, eccBit, eccVal;
    
        //
        // Extract bits "20:2" of the address
        //
        address = (address >> 2) & 0x7FFFFU;
    
        //
        // Compute the ECC one bit at a time.
        //
        eccVal = 0U;
    
        for (bit = 0U; bit < 8U; bit++)
        {
            //
            // Apply the encoding masks to the address and data
            //
            xorAddr = address & addrSyndrome[bit];
            xorData = data & dataSyndrome[bit];
    
            //
            // Fold the masked address into a single bit for parity calculation.
            // The result will be in the LSB.
            //
            xorAddr = xorAddr ^ (xorAddr >> 16);
            xorAddr = xorAddr ^ (xorAddr >> 8);
            xorAddr = xorAddr ^ (xorAddr >> 4);
            xorAddr = xorAddr ^ (xorAddr >> 2);
            xorAddr = xorAddr ^ (xorAddr >> 1);
    
            //
            // Fold the masked data into a single bit for parity calculation.
            // The result will be in the LSB.
            //
            xorData = xorData ^ (xorData >> 32);
            xorData = xorData ^ (xorData >> 16);
            xorData = xorData ^ (xorData >> 8);
            xorData = xorData ^ (xorData >> 4);
            xorData = xorData ^ (xorData >> 2);
            xorData = xorData ^ (xorData >> 1);
    
            //
            // Merge the address and data, extract the ECC bit, and add it in
            //
            eccBit = ((uint16_t)xorData ^ (uint16_t)xorAddr) & 0x0001U;
            eccVal |= eccBit << bit;
        }
    
        //
        // Handle the bit parity. For odd parity, XOR the bit with 1
        //
        eccVal ^= parity;
        return eccVal;
    }
    
    //
    // End of File
    //
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    我无法在我的设置中重现此问题。

    如果需要、我们可以召开会议。  或者、您可以向我发送您的项目、以便我可以根据需要修改/构建和试验。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sdl_5F00_ex_5F00_flash_5F00_ecc_5F00_test.7z

    Vamsi、

    我在这里发布项目、您需要 在 nmiISR 中设置一个断点以 进行重现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    我们需要召开一次会议。

    请告诉我您方便的日期/时间。  我们可以在离线模式下进行讨论。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    正如会议中所讨论的、NMI 正在发生、因为 ECC 测试模式被一个不可纠正的错误插入启用。

    我要关闭此帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    感谢您的支持!