This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:SysConfig 中缺少 ECAP 选择

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177304/tms320f280037-missing-ecap-selection-in-sysconfig

器件型号:TMS320F280037
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!
我想念003x SysConfig 中的 ECAP 模块。 将来是否会包括该项目? 我今天应该使用 GPIO 吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您使用的是哪个版本的 C2000Ware? 您还在使用哪个版本的 SysConfig? 您能否发送您看到的模块的屏幕截图?

    确保选择 C2000Ware 软件产品。 如果未选择、则 ECAP 模块不存在003x。

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    我在 dev.ti.com 上在线使用了它。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一夜发生了变化。 现在、我可以看到 eCap。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    很高兴知道你能看到它。 为了供将来参考、这是我对设置所做的操作:

    1.在 https://dev.ti.com/sysconfig/ 上选择 C2000 SysConfig 软件产品  

    2.选择您的设备,如下屏幕截图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    我对 SysConfig 工具中的模拟块有另一个问题。 我看到我可以为模拟块选择模拟引脚。 是否可以为3个 ADC (ADCA、ADCB、ADCC)中的每一个分配专用引脚(例如 ADCA 到 A0、A5、A8、A9、A10)? 在这种情况下、客户需要10个 ADC 输入、2个 DAC、1个 CMP、每个都需要一个自己的引脚。
    另外、如果配置视图窗口中的引脚在封装视图窗口中亮起、也会很好。 然后、您将直接看到何时更改任何内容。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您能否为此问题创建一个新主题、以便我可以向您推荐正确的主题专家、并关闭当前主题。

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、完成了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是未选择 SW 产品的常见情况。