This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:一个 ADC 引脚上的变化干扰了另一个 ADC 引脚读取的其它值

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176931/tms320f28069-change-on-one-adc-pin-disturbs-other-values-being-read-by-another-adc-pin

器件型号:TMS320F28069

我正在尝试读取不同 ADC 引脚(ADCIN0和 ADCIN5)上的两个数据。 这两种器件在独立使用时都能很好地工作。 但是、当我更改一个引脚上的输入时、另一个引脚的输出也会受到干扰。 能不能有人能帮我解释一下这些 ADC 的这种行为。 请参阅随附的图像。 请就如何处理这一问题提出建议。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们的专家将尽快回来。

     

    谢谢、

    Saravanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    分辨图中干扰的位移有点困难、您是否可以测量它? 这将有助于了解与预期值之间的偏差。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Omer

    实际上、我可以。 但我现在有一个更大的问题。 :

    "TMS320F28069M:连接后 Launchpad 立即关闭- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛"  


    但是、如果您能告诉我该 ADC 干扰问题的任何可能原因、 这将有助于将来参考。

    此致、
    普拉什兰特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    一些关键的事情可能只是确保引脚不靠近任何噪声源(这可能是其他具有振荡时钟、信号等的器 件的形式、或者只是任何产生电气干扰的器件)、因为这些会影响电信号的读取。 此外、您是否曾尝试在 ADC 输入引脚上使用电容器? 这有助于 滤除输入上的噪声。

    让我知道、当您能够测试这些内容时、 我知道您遇到的另一个问题 更加紧迫。

    此致、

    Omer Amir