This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:需要有关 Code Composer Studio 设置的帮助、以便为 ARM &C2000微控制器设置编译器选项

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177439/tms320f28379d-need-help-on-code-composer-studio-setup-for-compiler-options-setting-for-arm-c2000-microcontroller

器件型号:TMS320F28379D

您好!

  最初、我们针对 ARM 系列 MCU 开发了 ARM 编译  器(编译器版本:TI v20.2.1.LTS)、现在我们使用的是 C2000系列微控制器、它在 CCS IDE 中具有不同的编译器选项集(即编译器版本:TI v22.6.0.LTS)。

最初创建的工作区选择了 ARM 系列 MCU 及其编译器,现在 对于 C2000系列 MCU,我创建了另一个工作区并 为添加了编译 器(编译器版本:TI v22.6.0.LTS)

C2000系列 MCU, 这样我就可以使用两个不同的工作区,一个用于 ARM,另一个用于 C2000系列 MCU? 是使用相应工作区中的相应目标创建的项目是否正常工作

我知道吗?

谢谢、

SID C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SID、  

    是的、它应该起作用。 您甚至可以在一个工作区中有一个用于 ARM 的项目、另一个用于 C2000目标。

    此致、Santosh