This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:MII 接口

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172183/f28m36p63c2-mii-interface

器件型号:F28M36P63C2

当3.3V 电源上升时、MII_PHYRSTn 引脚不输出低电平。
PHY 是 MII_PHYRSTn 的输出目的、因此当电源上升时、预期 MII_PHYRSTn 处于低电平、因此 PHY 的初始化未正确执行。

Concerto 实现条件:
・12MHz 晶振连接到 X1和 X2端子。
当通过复位 IC 接通电源时、・低电平输入到 ARS 和 XRS 200ms。
・板上的 BOOT0、BOOT1、BOOT2和 BOOT3引脚被上拉。

我想确定它是电路板问题还是 Concerto 规格问题、因此请告诉我 Concerto 的 MII_PHYRSTn 在上电时应该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加电期间、任何需要保持在已知状态的器件引脚都应具有一个拉电阻器。 请在引脚上连接一个下拉电阻器、并让我知道这是否纠正了您的器件的引导行为。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经在所有引脚上连接了电阻器。 请告诉我们 PHYRSTn 引脚的默认值。

    Regarads、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现"Concerto F28M36x 技术参考手册"中说:"重要:所有 GPIO 引脚都配置为 GPIO、默认情况下为三态"
    因此默认情况下、MII_PHYRSTn 引脚必须为三态。 这是对的吗?
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。