This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:构建配置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177393/tms320f28386s-build-configurations

器件型号:TMS320F28386S

好奇。 当我导入一个项目时、构建配置选项为 FLASH 和 RAM。 当我创建一个空白项目时、选择调试和发布。

为什么会这样?

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    通常、调试编译具有优化功能、并且包含调试符号。 在发布模式下、优化模式-O2和调试符号不包括在内、因此输出文件的大小更小。

    我们的示例是 C2000器件和 IP 入门、它不是用于生产最终项目、因此它始终是调试构建-这意味着它具有优化功能并包含调试符号。 我们针对 RAM 和闪存两种配置执行该操作

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    那么、如果我创建一个新项目并希望它基于闪存、我的选择在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我建议 从导入空项目、然后从闪存创建两个配置:

    右键单击"Project"、"Manage"

    闪存调试:优化关闭,添加调试符号  

    flash-release:添加-O2并删除调试符号

    此致、

    桑托什