This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:连接后 Launchpad 立即关闭

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177054/tms320f28069m-launchpad-shuts-off-immediately-after-connecting

器件型号:TMS320F28069M

您好!  

我的 LaunchPad 在连接到计算机后突然关闭。 我在一段时间前工作得很好。 您能不能建议任何可能的问题和解决方案。 我也通过连接到其他计算机来检查它。 请参阅随附的视频。  

谢谢、  
普拉什兰特

e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2022_2D00_12_2D00_05-at-11.39.40-AM.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    您能否通过设置 S1开关设置尝试下面列出的一些不同引导模式? 查看行为是否完全不同。

    您是否有具有电流限制功能的电源、您可以尝试使用5V 以上的 USB 为电路板供电? 您可以移除 JP1和 JP2上的分流器、然后使用3.3V 电源为电路板的 F2806x 侧供电(电源上的电流电容可能为~500mA)。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin 的回答、  

    我试过它。 不管用。 它关闭。 我还注意到、C2000芯片会立即变得非常热。  


    -Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    您是否曾尝试过我刚才提到的限流电源? 听起来 F2806x 器件可能已损坏、需要更换。 或者您需要一个全新的 LaunchPad。

    在 LaunchPad 停止工作之前、您是否进行了任何特定类型的测试? 可能是电路板跌落或接触会导致 ESD 损坏?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我无法使用限流电源进行检查。 我也认为我的 F2806x 器件可能已损坏。 我使用 ADC 进行了测试、然后将 LaunchPad 运送到实验中。 它已经停止工作了。 ESD 损坏可能是一个原因。  
    有否建议防止日后发生此类意外?

    此致、  
    普拉什兰特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    [引用 userid="515102" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177054/tms320f28069m-launchpad-shuts-off-immediately-after-connecting/4434217 #4434217"]可能是 ESD 损坏的原因。  
    是否有防止今后发生此类事故的建议?[/引述]

    在触摸/使用电路板时佩戴 ESD 腕带是最好的方法之一。 至少应避免接触电路板本身上的任何 IC /电路。

    [引用 userid="515102" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177054/tms320f28069m-launchpad-shuts-off-immediately-after-connecting/4434217 #4434217"]对 ADC 进行了测试,然后将 Launchpad 运输到实验中使用。 它已经停止工作了。 [/报价]

    您能否提供有关传导实验以及与 LaunchPad 的连接的一些详细信息? 器件损坏的另一种方法是 EOS。 最好在再次传导之前确保实验不会导致潜在的 EOS。

    最棒的

    Kevin