This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:安装程序已损坏、并且可以#39;t 打开

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176883/c2000ware-setup-is-damaged-and-can-t-be-opened

器件型号:C2000WARE

各位专家:

我们的客户表示 C2000ware 无法在他的 MacBook Pro 上安装。 他 从 TI 网站下载了该软件。 它给出了错误"C2000ware_4_02_00_00 setup is damaged and can't be opened"(C2000ware_4_02_00_00设置已损坏、无法打开)

请提供有关如何安装和故障排除的建议。  

我还访问了 TI Resource Explorer、但当我单击此链接时、它会将我带到同一页面:

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    您能不能让客户打开终端  

    sudo spctl --master-disable

    然后安装 C2000Ware、安装完成后、  

    sudo spctl --master-enable

    请告诉我它是否仍然不起作用。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Santosh、

    感谢您的回答。 客户还认为在安装过程中可能出现了问题。 您能否在客户要求时发送安装指南? 谢谢你。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    我在我的家用 MacBook 上尝试过、看到同样的错误。 我们将查看问题并返回给您。

     :您能否检查您是否可以复制?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、  

    看看这个问题并返回给您。

    您知道客户使用哪种 Mac OS 吗?  

    同时、客户可以从 TI 的 Resource Explorer 下载 C2000Ware 软件包。 请参阅附加的快照。  

    此文件将作为 zip 文件下载。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、  

    我能够复制它。  Apple 似乎不允许安装它、因为它不信任源代码。  

    当应用程序从 Apple 看来合适的源之外的任何源下载时、应用程序将获得扩展属性"com.apple.Quarantine"。 这将触发以下消息:" 损坏、无法打开。 您应将其移至 Bin。"

    删除该属性,您可以启动 C2000Ware 安装程序。

    为此、请打开一个终端并键入:$ xattr -c

    请尝试一下、并告知我们它是否解决了问题。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Siddharth、我可以确认我的 macbook 上的问题已解决、我可以安装它。

    此致、Santosh