This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:SysConfig:引脚的 ADC 分配

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177733/tms320f280037-sysconfig-adc-assignment-to-pins

器件型号:TMS320F280037
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!
我看到我可以为模拟块选择模拟引脚。 是否可以为3个 ADC (ADCA、ADCB、ADCC)中的每一个分配专用引脚(例如 ADCA 到 A0、A5、A8、A9、A10)? 在这种情况下、客户需要10个 ADC 输入、2个 DAC、1个 CMP、每个都需要一个自己的引脚。 很难在概述中看到 ADCA、ADCB、ADCC、DAC 和 CMP 使用了什么引脚。
另外、如果配置视图窗口中的引脚在封装视图窗口中亮起、也会很好。 然后、您将直接看到何时更改任何内容。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    感谢您的反馈! 目前不直接支持 ADC 的独立选择(以禁用基于 ADC 的引脚)。 但是、正如您提到的、当前的方法是启用所有模拟组引脚、从 ADC 部分选择所需的引脚、然后禁用不需要的引脚。

    不过、我会将此反馈传递给 SysConfig 团队。


    此致、

    Vince