This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ECAP:C2000 ECAP 文档中的冲突信息

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177425/tms320f28335-ecap-conflicting-information-in-c2000-ecap-documentation

器件型号:TMS320F28335

您好!

在 C2000技术文档(https://www.ti.com/lit/ug/sprui07/sprui07.pdf) 中、第5.5.3节似乎与 ECCTL2寄存器 STOP_Wrap 说明中给出的说明相冲突。

哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    "注释"仅适用于单次触发模式、不适用于连续模式。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪些注释?  

    5.5.3似乎意味 着循环缓冲区不会在连续模式下绕回、但实际上根据 stop_wrap 描述中所述的 stop_wrap 值绕回。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第5.5.3节中、它提到它应该在连续模式下换行。  

    在您附加的第二张图片中:

    此注释仅对单次触发模式有效。

    也许可以用更好的措词,所以不会产生混淆。