This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:我们可以使用 HRCAP 1-4在 F2806x 中进行校准吗?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177592/tms320f28069-can-we-use-hrcap-1-4-for-calibration-in-f2806x

器件型号:TMS320F28069

我的理解是、在 TMS320x2806x 的高分辨率捕捉模式中、一 个连接到 HRCAP 校准输入 的 HRCAP 模块不能在校准期间捕捉脉冲宽度。

在文档:*TMS320x2806x 微控制器技术参考手册(修订版 I)(TI.com)的第414页中,提到 HRCAP 1和 HRCAP 2可被用于校准。


我想确认 HRCAP 3和 HRCAP 4是否也可用于校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    是的、没错。 所有 HDCAP 实例均可用于校准。

    此致、Santosh