This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:缺少 SysConfig 引脚选项

Guru**** 2528600 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177396/tms320f28386s-sysconfig-pin-options-missing

器件型号:TMS320F28386S
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我使用的是 syscfg 4.01.00.00。 每当我向工程添加.syscfg 文件时、我必须返回并输入器件数据。 是否有缺失? 这并不是一个大问题。

这是一个更大的问题。 我尝试将 SCIA 设置为使用引脚 GPIO 9和84。 但是、引脚多路复用器不会将这些选项作为选项。 这是一个新的空项目、因此应该没有争用。 此外、提供的某些选项无效。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    每当您说它提示您输入器件数据时、您的意思是什么? 您是指系统会提示您输入器件系列和封装信息吗? 我认为这是预期行为、因为它将使用您的器件信息填充.syscfg 文件的标头信息。 以前、此信息存储在 CCS 中、但这会导致尝试使用 SysConfig 工具的切换功能时出现问题。 现在、该器件信息直接存储在.syscfg 文件中。

    关于 SCI 问题、您使用的是哪种封装的 TMS320F2838?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖。 很抱歉我不清楚。 我向现有工程添加了.syscfg 文件。 它询问我是否要启用 SysConfig、我同意。 当 SysConfig 页面显示时、它会指出缺少信息并提示我返回。 这不是问题、只是想知道我是否可以更好地配置东西。

    我使用的是 F28386S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您为 SCI 选择的 GPIO 与引脚编号混淆。

    GPIO 编号/名称与引脚编号间的关系。

    尝试转到右上角的三个点、单击首选项和操作。

    然后:

    我认为该工具令人困惑、因为引脚编号和 GPIO 编号可能会被误解。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾戈! 这是一条令人厌恶的小曲线、因为我想不到任何其他引脚编号可以引用 GPIO。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    是的、默认情况下、我请求 TI 提供 CCS/SysConfig 来启用 GPIO 名称! 在下一个版本的工具中、我们应该默认启用此功能!

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、很好。