This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:四轴飞行器传感器 BoosterPack

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590581/tms320f28377s-quadcopter-sensor-boosterpack

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TPS562200

大家好! 我想向您展示我正在进行的有关自制四轴飞行器 BoosterPack 的项目。 它已经在 hackaday 上在线 了、但 Mark Labbato 也要求我将其上传到此处。 谢谢!

尽管这些项目已经广泛存在、但我仍然认为四轴飞行器项目非常令人兴奋。 扩大现有项目的可能性是巨大的,相关的学习可能性也是一样的。 我决定从多个分线板中创建一个紧凑型 Booster Pack。 引脚排列与 TI launchpad 的规格相对应。 在本例中、我正在寻找 LAUNCHXL F28377S。

该电路板可连接外部组件、例如 NRF24L01迷你 PCB 或 SCIC (UART)上的 GPS 模块。 目前 、电路板上有一个 MPU9250 (在4线 SPI 中)和一个 BMP280 (I2C)焊盘。 对于电源、我使用的 TI TPS562200在连接到 RC LiPo 时提供3.3V 电压-需要移除 Launchpad 上的电源跳线。 此外、该电路板设计用于在宽范围的 HJ450四轴飞行器框架上使用。 电路板中间的针孔提供了从下方干净的电缆布线。 它可以携带 正好 位于传感器板和 Launchpad 之间的 Flysky x6b 接收器。

目前我仍在测试(如果该项目有足够的自由时间)、但如果有人想了解更详细的信息、我会在稍后的日期发布这些文档。

我还有关于 TPS562200的问题、或许有人知道建议。

谢谢。

您好 Ben!