This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:组合用于识别和运行电机的实验项目

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591347/ccs-tms320f28027f-combining-lab-project-for-identification-and-running-motor

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 TMS320F28027F 并设计我的 HV-KIT。

一切都很好,但有一个问题。

我想让标识实验室项目(Lab02C 0r Lab02B)和过调制实验室(Lab10a)一起在 TMS320F28027F 中选择一个在不同情况下工作的项目。

有可能吗? 如果是、如何操作?

是否有任何示例.c 文件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    msadegh、
    PROJ_lab10a 应该能够通过选择正确的标志来执行电机 ID。 请先尝试一下。

    Proj_lab02a 使用与 lab10a 相同的电机 ID 代码(在库中)。
    proj_lab02b 将控制代码移动到用户代码中
    Proj_lab02c 对极低电感/高速电机执行一些重新分频非常重要、由于您的硬件原因、您不太可能使用这些电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、您好、一段时间后、
    我尝试了你说的、但我找不到怎么做?
    可以给我更多帮助吗?
    这是什么意思"正确标志"?
    哪些标志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机 ID 内置于库中。 您只需将标志设置为不从 user.h 加载、然后启用系统、即可调用它。 这意味着可以轻松添加到任何实验中。  如果您遵循2a 中了解的"标志"、Proj_lab10将运行电机 ID。

    但是、如果您需要2c -对于低电感电机-您应该查看在 SW 中是如何实现的、并尝试进入您想要开始的实验(例如 lab10)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    我将检查您说过的内容、并在这里写下结果