This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:加电奇怪现象

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588574/f28m35h52c-power-up-strange-phenomena

器件型号:F28M35H52C

您好!

当我为 Concerto 加电时、 它仅在1秒后开始运行。 我可以在范围上看到这种现象。 我还添加了一个计时器、确认这是一个真正的问题。

您能建议我如何调查这种现象的原因吗?

谢谢、Zeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    验证这种情况的最佳方法是根据 RAM 和闪存加载示例代码。 请告诉我们您观察到的内容。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    我们在从仅 RAM 版本切换到闪存版本后注意到了这种现象、该版本将实时代码从闪存复制到 RAM。

    在 RAM 版本中、由于 Concerto 已经处于活动状态、我们没有出现这种现象。

    在闪存版本中、在闪存版本开始运行之前、1秒的延迟是经过计算的。

    如果您有其他关于如何调查的建议、请分享。

    谢谢、Zeev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zeev

    复位时、您看到的是闪存应用程序开始运行前的1秒延迟?
    即使在更糟糕的情况下、启动代码也不会接近1秒。 您是否可能无意中触发 MWIR (在复位时等待)模式、然后禁用它? 这可能会导致一些细节。 更多信息、请参阅 Concerto TRM。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    感谢您的回答。 我检查了示波器上的 EMU0和 EMU1信号。 两者都有"1"值。 因此、根据数据表、Concerto 未进入 WIR 模式。 我还检查了 MWIR 和 CWIR 寄存器。 MWIR 寄存器包含值3。 CWIR 寄存器包含值0。
    你有其他建议吗?

    此致、
    Zeev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有几个问题-

    1) 1)您是否使用自己的定制板或 TI 提供的任何板。
    2) 2)您是独立运行还是连接了调试器。
    3) 3)您如何描述代码? 您如何测量1s 时间。 您提到过、您有一个计时器用于相同的计时器。 这是哪个计时器?
    4) 4)您是否已将器件上的 XRSn 引脚限定在器件启动期间查看此引脚上是否有任何切换?

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek Singh:

    感谢您的回答。

    很抱歉我的回答很晚了。

    回答您的问题:

    1.我使用自己的定制板。

    2.我独立运行并连接调试器。

    3.我使用 M3定时器。

    4、我已经对 XRSn 引脚进行了范围划分、但没有对其进行切换

    但我们发现了问题:硬件实现导致了这种延迟。 我们对其进行了修正、延迟降低了。

    感谢你的帮助。

    Zeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴知道您已使其正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们也很高兴、但遗憾的是、解决这个问题花了很多时间...