This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:用于实现 PI 控制器的 ControlSUIT 库

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587558/tms320f28075-controlsuit-library-to-use-for-implmenting-pi-controller

器件型号:TMS320F28075
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好!

我正在 C2000 28075控制器上实施 PFC、现在我已经获得了有效的 Simulink 模型。 下一步是转到代码实现。

我需要在我的逻辑中实现2-3 PI 控制器。

我是否需要将 PI KP Ki 分解并转换为"差分方程"形式(就 a0 A1 b0 B1等而言)、以便在控制器中实现该功能?

我浏览了 controlSUITE 资源、在这些实现中、似乎建议了一个没有差分方程转换的直接实现。

哪一个是正确的、我使用哪一个库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat、

    [引用 user="Mathew J Manavalan"]哪一项是正确的,我使用哪一个库?

    您可以参考:PID_GRANDO_F.h

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\solar\v1.2\float\include

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我是否需要对整个系统进行离散化、然后重新计算 Kp Ki 值才能使用它?

    此外、我还在这里找到了另一个 PI 控制器实现:C:\ti\controlSUITE\libs\CONTROL_DCL\v1_00_00_00

    这与您所指出的区别是什么?

    再次感谢。 等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    建议使用的控制器 Gautam 是几年前作为电机控制库的一部分开发的。 它具有与该库兼容的 C 宏格式。

    DCL 是为 F28075等浮点器件编写的控制函数库。 DCL 函数未连接到特定器件或库。 我建议您使用 DCL 2.0版、您可以在 C2000Ware 中的以下位置找到该版本: http://www.ti.com/tool/c2000ware

    如果您从 Simulink 中的模拟 PI 控制器模型开始、并且您知道所需的增益、那么您需要调整这些增益以考虑离散时间控制器。 此页面上有一个文档" PI 控制器 Equations.pdf"、可帮助您:
    https://sites.google.com/site/controltheoryseminars/home/downloads

    您还需要考虑 A/D 和 D/A 增益。

    可以使用2P2Z 结构来仿真 PI 控制器、在这种情况下、您需要找到您提到的差分方程和{ai bi}系数。 但是、实际的 PI 控制器将更易于使用、并能为您提供更好的性能、因为它可以处理积分器加速。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard 的回答。

    我查看了您提到的"PI 控制器 Equations.pdf"、我从中挑选了相关的参数、我需要将我的 KP Ki 值在连续域转换为离散域、以便我可以在 DCL PI 控制器实现中使用它们。

       

    其中 A 由以下公式给出、T 是我在 C2000微控制器中运行控制器环路的采样时间。

     

    但这里的问题是、在对 Kp 和 Ki 应用转换后、比例增益的值非常高、这看起来并不正确。

    我是否错过了其中的任何内容? 请您验证我上面说过的内容吗?

    再次感谢。  

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、

    感谢您指出这一点。  我在文档中输入的增益匹配方法将不起作用、至少不适用于 积分器。  我需要重写这一部分。

    如果您的采样率 超过100Hz、 则正确的增益匹配数将非常接近1、在这种情况下、您可以安全地设置 A = 1、并使用公式(12)和(13)来找到离散 PI 系数。

    我对此错误感到抱歉。  修改文档后、我将发布回。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    感谢您的输入。 采样率为20kHz。 我们将尝试按照上面所示继续使用增益校正值(使用 A = 1)。

    在文档中更新了修改后的公式后、请重新发布。 这将对我们非常有帮助。

    我还想了解更多有关"您还需要考虑 A/D 和 D/A 增益。" 您有什么资源可以让我们了解这方面的信息?

    提前感谢、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、

    很抱歉,我在周末更新了该文件,但已经旅行了几天,无法对论坛作出答复。  您可以在我之前发送的网站上下载修改的版本。

    除了计算离散 PI 增益、在实施任何数字控制器时、还需要考虑其他几个因素。  其中包括当信号穿过 A/D 和 D/A 边界时发生的数字"增益"。  这些取决于数据转换器的分辨率。   您通常会将 e (k)标准化为+/-1。  如果您要仿真系统、或采用模拟设计中的 PI 设置、则需要记住将其包括在内。

    此致、

    Richard

    e2e.ti.com/.../Data-Converter-Gain.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Richard 的投入。

    我们已按照建议在控制器上实施、但我们面临一些稳定性问题。

    关于您提到的"增益"、我们在控制环路内尝试增大输入信号、方法是在控制环路内使用所有信号(电压和电流)的实际物理值。

    例如:在我的电源隔离板中,100Vrms AC 按比例缩小,并以大约1V 的比例提供给我的 ADC。 这是我通过我的12位 ADC 读取的、并且知道我的换算系数(我通过一些校准步骤测量)、我将读取值增大到100V。 这通常是完成的吗? 我们之所以选择这种方法、是因为这样、我们将尽可能靠近 Simulink 仿真。 现在、我想知道这是不是正确的方法、因为您提到了 e (k)被标准化为+/-1。 您能就此发表评论吗?

    此外、除了 ADC 和 PWM 的增益之外、我们如何补偿 ADC 和 PWM 的延迟? 这不会影响我们的系统?

    期待您的回应。

    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、

    很抱歉我迟到的回复-我是在你上一个帖子之前休假的。

    通常、大多数人会将 控制器的输入标准化(缩放)为+/-1。  这对于定点机器管理数字范围和分辨率非常重要。  您有一个浮点内核、因此数字过流不会是问题、但 分辨率现在取决于数字的幅度。 如果将非常大的变量和非常小的变量组合在一起、则可能会出现问题。  不可能给出一般准则。  

    我们在这里要做 的是使用单精度数据类型(有一个 Simulink 转换块)来仿真控制器、然后捕获一组输入和输出数据、并通过真实目标器件上的手动编码控制器来运行这些数据。  这样、我们就可以确信控制器代码的行为是可预测的、并且不存在任何数字问题。

    正确的做法是、通过数据转换器的延迟会影响系统。  任何时间延迟都会转化为与频率成正比的相位滞后(请参阅随附的)。  您必须在补偿器设计中考虑它。  

    此致、

    Richard

    e2e.ti.com/.../Time-Delay.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    很抱歉缺少更新。 我们已决定对我们的控制系统设计采用更具分析性的方法。 我们希望使系统达到一定的稳定性。 然后、我们计划运行分析以量化系统稳定性等

    感谢您的支持!

    谢谢、
    Mathew JM