This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:Lab1b 和 Lab1c 中的数据记录不是实时记录!!!

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590948/ccs-launchxl-f28069m-datalog-in-lab1b-and-lab1c-was-not-real-time-logging

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我想在开发项目时使用 MotorWare 18、Lab1b 和 Lab1c 中引入的数据记录模块来显示我的信号。 但是、当我通过运行 Lab1b 和1c 来尝试该模块时、我无法获得实时数据记录结果。  

奇怪的是、我无法像文档《InstaSPIN 项目和实验室用户指南》(适用于 MotorWare 18)中的演示那样接收平滑信号。

以下是我在运行 Lab1b 时的结果:

请帮助我解决这个问题、

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您得到的波形正确、并且记录数据也是 lab01b 和 lab01中的实时数据。 数据日志缓冲区只有400个双字、因此当数据日志缓冲区溢出时、新数据将从数据日志缓冲区的起始位置写入旧数据。

    您可以将 dataalog.Flag_EnableLogOneShot 设置为 true 以一次获取帧实数数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:

    感谢您的反馈。 根据您的解释、我可以增大数据日志缓冲区的大小以减少过度写入、不能吗?

    非常感谢您的验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 如果内存足够、您可以增加缓冲区大小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:

    我不明白为什么在我按照您的建议设置 dataalog.Flag_EnableLogOneShot = true 时、图上未显示数据记录?

    如何使用数据记录图工具观察实时数据? 因为我想知道 InstaSPIN 中速度控制器的阶跃响应。