工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 SCI 通信方面遇到了一些问题。
然而、当我从 dsp1发送数据到 dsp2时、我正在 SCIRXEMU 寄存器上接收正确的数据、SCIRXBUF 读取其他内容。
正如 SCI 参考指南中所写的"SCIRXEMU 不是物理实现的;它只是一个访问 SCIRXBUF 的不同地址位置
不清除 RXRDY 标志"
这2个寄存器是否应该具有相同的值?
-Ankit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 SCI 通信方面遇到了一些问题。
然而、当我从 dsp1发送数据到 dsp2时、我正在 SCIRXEMU 寄存器上接收正确的数据、SCIRXBUF 读取其他内容。
正如 SCI 参考指南中所写的"SCIRXEMU 不是物理实现的;它只是一个访问 SCIRXBUF 的不同地址位置
不清除 RXRDY 标志"
这2个寄存器是否应该具有相同的值?
-Ankit
请注意、RXBUF 上的读操作将从 RXFIFO 中删除读值(第一个输出机制中的第一个)。
SCIRXEMU 寄存器未执行该"触发"来从 RXFIFO 中删除值、这是一个调试/仿真读取寄存器、不会影响 RXFIFO 内容。
因此、我假设您首先通过读取 RXBUF (从而从 FIFO 中删除接收到的字节)来读取 RXFIFO 内容、然后尝试使用 SCIRXEMU 中的值进行验证(在该值上、数据已被删除)。
读取位于同一寄存器中、只有 RXBUF 读取触发器从 FIFO "转储"读取字节、SCIRXEMU 上的读取不会触发从 FIFO "转储"字节(用于调试)。
因此、我建议您首先读取 SCIRXEMU、然后通过 RXBUF 数据读取进行验证。
此致