This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何初始化和访问数据总线和地址总线?

Guru**** 2578915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591633/tms320f28335-how-to-initialize-and-access-the-data-bus-and-address-bus

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

这是 narasimha。 我 有一个带 TMS320F28335处理器的定制板。  我参考了初始化和访问 地址总线和数据总线的手册。 但它 不起作用。 是否有人可以提供有关在 TMS320F28335中初始化和访问地址总线和数据总线的信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您尝试过哪些不起作用的方法吗?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whitney Dewey、

    您能解释一下如何初始化 XINTF 配置。

    此致、

    G L Narasimha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G L:
    有关各种巴士的一些良好待遇、请访问 :processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    具体而言、从 F28335技术讲座开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了推荐的专题讨论会 Todd 外、C2000Ware 中还有一个示例可帮助指导您。 在中查找它

    \device_support\F2833x\examples\XINTF_RUN_FER\

    惠特尼