主题中讨论的其他器件:TL084
大家好、
我的客户在采样期间报告了 ADC 压降问题、您能在这种情况下提供帮助吗?
问题描述:
进行采样时 ADC 输入电压将下降,例如:1.25V 基准采样;采样时,1.25报告的电压低于1.25V (软件未进行校准)。
如下所示的示例电路、OPA (GAIN=1)位于电阻器(100欧姆)之前。
|
原理图 |
4 ADC 模块同时采样 压降约为11.6mV |
|
ADC_C 对1.25V 基准进行采样 压降约为12.6mV |
4 ADC 模块按顺序采样 压降约为37.4mV |
支持需求:
采样时 ADC 输入电压下降的原因、硬件参考电路或软件配置等解决方案?
期待您的回复、谢谢。
此致
Benjamin