This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我可以在运行时更改 TMS320F28032中的 PWM 频率吗?

Guru**** 2587335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591892/can-i-change-the-pwm-frequency-in-tms320f28032-on-runtime

您好!

我可以在运行期间通过更改周期和 CMPA 值来更改 PWM 频率和 PWM 宽度吗?

例如、在运行5ms 后、PWM 设置如下:

 EPwm1Regs.TBPRD = 100;
 EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 90;

然后在运行另外5ms 后、PWM 设置更改为以下值:

EPwm1Regs.TBPRD = 1000;

EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 900;

我想知道是否需要更改固件中的任何设置? 从我的波形来看、它似乎没有跟随它。 PWM 信号在复位时间10ms 丢失。

谢谢、

Emily


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emily、

    请查看此主题 :e2e.ti.com/.../47175
    此外、请在论坛中搜索有关可变 PWM 频率的类似问题。


    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emily、
    您是否能够解决波形为何停止?

    此致、
    Cody