This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:控制器复位/停止问题

Guru**** 2582855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589825/tms320f28375s-controller-reset-halt-issues

器件型号:TMS320F28375S

尊敬的所有人:

我们使用 Delfino F28375s 微控制器并在并网太阳能逆变器中使用 LM26420X (输出 L=3.3uH、C = 22uF)为其供电。    开关 IC (LM26420X) 为2.2Mhz 版本、可生成3.3/1.2V 电压、  我们 已验证1.2/3.3V 电源具有示波器、开关噪声小于20mV p-p 当我们尝试打开电网侧的继电器时、控制器会重置/停止、但控制器上的 RESET 引脚 不会驱动为低电平。 我们已经验证了软件、没有驱动继电器、这是可以的。  如果1.2V 上有任何高频开关噪声、 控制器是否会进入非法 ISR/NMI。 当代码复位时、我们正在读取复位源、它显示 NMI 看门狗中断、而在 NMI 看门狗 复位源中、它显示 RAM 不可纠正的错误。 是否有人可以帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    WD 复位以及 NMIWD 复位应切换 XRSn (RESET)引脚。 如果您看不到它切换、则会出现一些电路板问题。 此外、RAM 不可纠正的情况非常罕见、如果您遇到此错误、则需要检查的是器件电源和电源序列。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    正如您所说、RAM 没有问题、我们似乎在控制器接地和信号附近存在继电器驱动和电源轨道相关的问题。 我们已经做了一些修改并缓解了这一问题、但我想知道继电器开启期间电网侧的电力跟踪如何影响控制器。 您能否分享一些与继电器开启期间产生的 EMI 导致的控制器复位相关的理论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen、
       很难精确地将噪声引入器件的位置/方式确定为引脚点、从而导致您看到的行为。 这是一个迭代过程、涉及大量动手实验/测量。 如果不能访问原理图/电路板布局和硬件、我们只能提出一些合理的理论。 您主要关注-XRS 引脚、但通常会发生系统故障、而不会在-XRS 引脚上得到反映。 第一个业务是确定耦合到系统的噪声是传导噪声还是辐射噪声。 继电器在产生噪声方面可能相当苛刻(因此、"抖动继电器测试"可检查系统的抗扰度)。 您的代码中是否有任何用于确定复位的 hack? 例如、仅在复位期间切换的 GPIO 引脚? 如何处理损坏的程序计数器? WD 是否处于活动状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen、我正在关闭此帖子。 如果您有其他问题、请重新打开此帖子或开始新帖子。