This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:仅中断触发一次

Guru**** 2582255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590866/ccs-tms320f28377d-interrupt-only-firing-once

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 Delfino 处理器上的 CLA 执行一些处理。 查看 CLA_ASIN 示例后、我尝试制作一个简单的程序、调用 Cla1ForceTask3 ()以查看是否可以运行它。

这是第一次很好地工作了。 但是、我有一个计时器每隔几秒重做一次、但这仅在第一次发生。 之后不会发生后续任务。

我在上面提到的示例中看到的就是使用 PieCtrlRegs.PIEACK.all = M_INT11;以确保在任务结束时清除中断、但即使执行此操作、我也看不到第一次运行后出现的任何行为。 我还需要做什么来为下一次调用 CLA 做准备吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您在计时器 ISR 中调用 CLA 任务。 如果是、请检查计时器中断是否发生 IInd 时间。 PieCtrlRegs.PIEACK.all = M_INT11;代码是从任务结束时启用 CLA 中断到 CPU 的、只有 CLA 任务已启动时、才会生成该中断。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我可以看到计时器继续发生中断。 只有 CLA 无法重复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您还在计时器 ISR 内调用 CLA 任务。 对吧? 您能否共享计时器 ISR 的代码快照?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否已解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设问题已解决、则关闭开机自检。 如果不是、请重新打开此帖子并提供更多详细信息或打开新帖子。