This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:已锁定或未连接

Guru**** 2583555 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587887/tms320f28027f-locked-or-not-connected

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

我正在使用 TMS320F28027F。

硬件工作正常。 我进行了大量测试和调试、因此这不是硬件设计问题。

我开始使用 CCS 将程序加载到闪存中、但突然无法这样做。 错误是的

C28xx:闪存编程器:器件已锁定或未连接。 操作已取消。
C28xx:文件加载程序:内存写入失败:未知错误

我没有使用锁定密码键、硬件正常。

我还尝试了 Uniflash 工具。 我可以连接到器件并读取闪存、因此我确定器件未锁定且已连接。

还有什么可能出错?

非常感谢您的参与。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Lukas Palkovic39"]还有什么可能出错?

    您的控制器似乎已永久锁定! 这可能是由于多种原因造成的、其中一种原因是:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、
    非常感谢您的快速回答。
    因此、我不再使用它、而是更换 MCU。
    此致、
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Lukas、请尝试更换。 请告诉我们这是否能解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautam/Lukas、

    基于以下各项:

    [引述]我还尝试 了 Uniflash 工具。 我可以连接到器件并读取闪存、因此我确定器件未锁定且已连接。 [/报价]

    如果您能够正确读取闪存位置、则器件似乎未锁定。 您是否尝试使用等待引导选项连接到 CCS 并检查闪存内容。 在更换部件之前、可能值得尝试。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您是否能够检查密码地址位置的值或更换了设备?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们刚刚更换了器件。

    此致、
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它现在是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭开机自检。