This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:Piccolo 中的 EEPROM/FLASH 用法

Guru**** 2586825 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592113/tms320f28027f-eeprom-flash-usage-in-piccolo

器件型号:TMS320F28027F
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、我们计划将 instaspin 芯片用于我们的下一个转子角度无传感器估算产品。 我想知道芯片的内置闪存存储器是否可用于用户程序、以及如何实现? 我们可以添加更多闪存芯片吗? 如果是、如何实现?

如果我们不想使用 TI 的 GUI 并且只想使用 instasipn ROM、我们如何保存电机参数并使其自动运行(不使用 TI 的 GUI、而只使用 ROM 和 TI 提供的任何头文件)

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿瓦纳塔

    您当然可以使用闪存来存储和执行您的程序。 但是、您无法将外部闪存连接到此器件。 我们可能会考虑具有比 F28027F 更多闪存的 F28069 instaspin 器件。

    为了自动更新电机参数、您可以在 ROM 中使用闪存 API 内置。 controlSUITE 中提供的示例代码展示了如何使用 Bootrom 中提供的闪存 API。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以关闭此主题吗? 您的问题是否已得到解答?