This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:当我锁定 DCSM 时变为低功耗模式

Guru**** 2587155 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589452/tms320f28377d-become-a-low-power-mode-when-i-lock-a-dcsm

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

我想知道为什么会出现以下现象。

1.启动 Uniflash (v4.1)
2.在 Uniflash GUI 的 PSWD 0~3中输入密码并将其解锁。 (因为我的器件使用 DCSM)
3.解锁将在此时成功
解锁后、如果我立即锁定、将输出以下图像错误

我读取 TRM、但找不到进入低功耗模式的理由
有人知道这一原因吗?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您锁定器  件时、JTAG 连接可能会终止(取决于 PC 所在的位置)、并且工具可能会显示此类错误、因为它无法与器件通信。 是否已尝试在解锁后重置设备以查看是否出现相同问题?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、此问题是否已解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek-San:

    很抱歉我没有回复。
    感谢您的支持、问题已解决。

    此致、
    Sasaki