This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:将 TMS320F28377D 投影移植到 TMS320F28377S

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28377S, TMS320F28377D, TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592054/ccs-tms320f28377s-porting-a-tms320f28377d-projection-to-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMS320F28377DTIDM-HV-1PH-DCAC

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对  由 TMS320F28377D 实现的 TIDM-HV-1PH-DCAC 感兴趣(filepath:$(TiInstallroot)\controlSUITE\development_kits\HV_1PH_DCAC)。 我想知道是否可以将此投影移植到 TMS320F28377S。 有没有人可以给我一些提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该代码在 F28377D 上似乎没有使用 CPU2、因此应非常轻松地移植到 F28377S。

    controlSUITE\device_support\f2837xS\v***\f2837xS_common\source和 F2837xS_headers\source 中、您应该能够找到项目中包含的.c 文件的所有 F2837xS 版本。 您可以使用这些选项来替换 F2837xD 版本。

    您还应该进入项目属性并更改编译器包含选项以指向 F2837xS 包含目录。

    如果遇到任何问题、请告诉我

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的惠特尼:
    感谢您的回复。 您是对的、将投影移植到 F28377S 并不是很困难。

    我已将 F28377D 头文件和*。c 文件替换为 F28377S 版本、并重新编译了*。cmd 文件。 一切似乎都正常、因为投影可以通过合规性测试。

    坏消息! 我无法正确调试代码、因为代码无法像文档描述那样运行。 如果我能取得任何进展,我将继续努力,并分享结果。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 如果您描述该计划的哪一部分不能按预期工作、或许我们可以帮助您了解原因。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的惠特尼:
    我既没有 F28377D launchpad、也没有 TIDM-HV-1PH-DCAC EVM。 我使用 launchpad XL F28377S 来调试投影。 当我调试代码编译的构建1时、代码一直在状态机例程(A0、B0、C0等)之间运行。 函数:从未运行中断 void 反转 ISR (void)! 它有什么问题? 有人能给我一些提示吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的惠特尼:
    结果是我的错。 我尚未导入正确的 cmd 文件。 因此、寄存器不会分配正确的地址! 现在问题已得到完美解决。 感谢您的帮助!

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不可能有人在这里帮我吗?

    e2e.ti.com/.../594726

    我在2天前发布了一个答案、但仍然得到任何答案(本周我必须芬兰语)