This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/INSTASPIN-BLDC:CAN#39;t 打开 HAL_Handle 成员对象。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588403/ccs-instaspin-bldc-can-t-open-hal_handle-member-object

器件型号:INSTASPIN-BLDC

工具/软件:Code Composer Studio

我被困在 instaSPIN 的 lab01中。  在 lab01中,教程显示 :“hal_obj.h”现在打开,用鼠标右键单击 HAL_Handle,然后选择“在大纲中显示”。  但是、我的 GUI 界面不显示教程中显示的菜单栏。  相反、当我在 hal_obj.h 中单击鼠标右键时、菜单与 proj_lab01.c 中的菜单相同、并且没有"在大纲中显示"选项。  我不知道发生了什么。  有人可以提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要首先打开 hal_obj.h、单击 HAL_Handle 上鼠标右键、然后在弹出菜单中单击"打开声明"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我完全按照实验室说明执行的操作。 我单击了打开声明并打开 hal_obj.h 然后、我右键单击 hal_obj.h 文件中的 HAL_Handle 在某种程度上、hal_obj.h 中显示的菜单与 proj_lab01.c 中显示的菜单相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大纲视图显示当前在编辑器区域中打开的结构化文件、如果选择了头文件或源文件、则列出结构元素。 两个文件的大纲视图是不同的、您可以重试、您希望在大纲视图中获得什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是尝试按照实验的要求熟悉该软件。 以下是指令:

    现在打开文件“hal_obj.h”,用鼠标右键单击 HAL_Handle,然后选择“在大纲中显示”。

    有一张图片显示了一个下拉菜单、其中显示了选择"Show in Outline"。

    但是、在我的软件上、当我按照说明右键单击文件 hal_obj.h 内的 HAL_Handle 时、下拉菜单与 proj_lab01.c 中的相同、并且没有选择"Show in Outline"。 我只能键入文本、不能向您显示图片。 我一直在学习实验教程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否正在尝试查找 HAL_Handle 的声明? 如果是、请尝试按住 Ctrl +左键单击、在项目之后单击它的声明

    肖恩