大家好,我是 C2000微控制器的新用户。 我使用的是带 TMS320F28335 控制卡的德州仪器开发板。 我需要将齐纳二极管两端的电压(峰值=3V)馈送到 TMS320F28335的 ADC。 我使用 Matlab 生成了代码。 使用的逻辑是、当 ADC 读数大于1时、输出将在 GPIO 引脚上获得、否则不会。
我将齐纳二极管的正极端子连接到 ADC 引脚 A2。 我应该将齐纳二极管的另一个端子连接到哪里? 文献中提到将其连接到 ADCLO,但 该引脚在德州仪器(TI)开发板中不会被拉出,而且整个板上只有一个接地,所有外设都接地(例如用于监控 GPIO 引脚输出的 DSO 参考引脚等)。
此外,ADC 模块是否以伏(0-3V)或二进制(0-4095)为 Matlab 中的后续模块提供输出?
请提供任何协助。
谢谢!