This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28375D:UniFlash v3.4是否支持写入多个 TMS320F28375D?

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28375D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588454/ccs-tms320f28375d-does-uniflash-v3-4-support-writing-of-multiple-tms320f28375d

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有疑问。

UniFlash v3.4是否支持写入多个 TMS320F28375D?

例如、它具有以下配置。
XDS 200 ---- TMS320F28375D - C28x_1 /C28x_2 / CLA_1 / CLA2
                  |
                 ---- TMS320F28375D - C28x_1 /C28x_2 / CLA_1 / CLA2

附加使用 CCS 创建的目标配置文件。


此致
Maekawa

e2e.ti.com/.../F28375_5F00_Dual.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maekawa、

    您应该能够在 UniFlash 中单独(即、一个接一个)对每个内核进行编程。 但我们不支持同时对内核进行编程。

    您可以通过转到"File"->"Open Configuration"在 UniFlash GUI 中打开此 CCXML;也可以在命令行中使用-ccxml 选项。 您是否尝试过此操作?

    谢谢、
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky、

    感谢您的回答。

    让我的客户尝试使用目标配置文件。

    此致、
    Maekawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maekawa、

    我们可以关闭这个线程吗? 或者、您对此有更多问题吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    我尚未收到客户的回复。
    我很快就会与客户进行接洽。

    此致、
    Maekawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maekawa、

    我要关闭此主题。 如果您有其他问题、可以打开另一个主题。

    谢谢、此致、
    Vamsi