This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSPLCKITV4-CEN:PLC 应用- PRIME 模式。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591950/tmdsplckitv4-cen-plc-application---prime-mode

器件型号:TMDSPLCKITV4-CEN

大家好:

我想建立一个具有基本节点和服务节点的电力线 PRIME 网络。

通过使用 prie_ hostappemu.exe、 TMDSPLCKITV4模块似乎开始搜索基节点、并显示...

[15:21:59]:正在尝试第1阶段与基节点连接、尝试#1……
[15:21:59]:ECA_AppEmu_Setup_alarm_Handler:Set_alarm 返回成功。
[15:21:59]:正在尝试第2阶段与基节点连接、尝试#1……
[15:21:59]:ECA_AppEmu_Connect_LLC:连接到00:00:00:00:00:00

我如何获得一个连接到它的基础节点? 是否有其他应用将 TMDSPLCKITV4设置为基础节点?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chiang,

    TMDSPLCKITV4模块只能在服务节点模式下运行 PRIME。 对于基节点、您需要使用数据集中器。

    直流:  

    序列号:

     有关详细信息,请参阅 TI PRIME 用户指南-主机应用程序 SDK.pdf。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Meghana:

    感谢你的答复。