This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware:TMS320F28377D

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589189/starterware-tms320f28377d

工具/软件:Starterware

您好!

  我们在项目中使用 TMS320F28377D Delfino 控制器。

我们使用默认配置文件将项目从上电复位启动到主系统。

我们需要知道从上电复位到 main 的启动时间。

此致、

阿姆巴里什 B H  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 C2000论坛。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿姆巴里什

    上电复位时的平均引导时间约为1250us。 这将因复位原因而异。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 请告诉我们您如何计算上电复位的平均引导时间。

    此致、

    阿姆巴里什

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿姆巴里什

    对于此计算、我使用了 CCS、作为断点视图的一部分、它可以添加周期计数器。 我加载了引导 ROM 符号、并在引导过程中运行、直到它达到等待引导。 然后、我使用振荡器频率和时钟周期来计算以微秒为单位的时间估计值。

    此致
    Chris