This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMDSPLCKITV4-CEN:如何使用 MAC 模式或 LMAC 模式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586614/starterware-tmdsplckitv4-cen-how-to-use-mac-mode-or-lmac-mode

器件型号:TMDSPLCKITV4-CEN

工具/软件:Starterware

你好

我们需要与另一个 G3器件通信 TMDSPLCKIT4-CEN。 在 PHY 级别很容易做到。 但是、没有关于 LMAC 模式和 MAC 模式的方便说明。  TI_G3_host_msg.pdf 介绍了如何使用 数据传输发送消息、但仅在正常模式下描述得很好。 在我们的项目的这个阶段、我们实际上不需要网络层。

我使用固件版本7.7.1.6。 F28PLC83PNT。

请帮帮我们。 如何仅使用 MAC 命令进行通信?

Georgy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georgy、

    MAC 命令的含义是什么?是否要绕过网络层?

    为什么要绕过网络层?

    在通信过程中,您是否需要任何路由或任何此类功能? 没有主/节点模式?

    您需要的模式是 LMAC,但通常与数据集中器一起使用,而上 Mac 在 Linux 中处理。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 感谢您的回复!

    是的、我需要绕过网络层。 我之所以想这么做、是因为我们需要将 TI 器件与我们自己的器件进行通信。 它已经在 PHY 层具有兼容性、我们需要在 MAC 层进行一些场景。

    因此、我们不需要路由。 无主设备、无节点。

    我尝试使用 LMAC。 我使用"发送原始数据"。 我可以将器件移动到不同的模式、更改属性、但 对 DATA_TRANSFRATION 的描述不够。

    我们还看到 macSecurityEnabled 为 RO 并设置为"1"。 是否可以在 LMAC 中不使用密码?

    BR

    Georgy