This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8701EVM:示例 GUI Composer 程序卡在加载应用程序上

Guru**** 2588195 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590900/ccs-drv8701evm-example-gui-composer-program-is-stuck-on-loading-application

器件型号:DRV8701EVM

工具/软件:Code Composer Studio

我按照 DRV8701EVM 用户指南(SLVUAG3)中的说明进行操作、并下载并安装了 GUI Composer 运行时。 然后、我将 DRV8701EVM_GUIv1.0放入 ti/guicomposer/webapps 文件夹、并在 该文件夹中运行 DRV8701EVM_GUIv1.0.exe。 窗口打开并正在加载应用程序... 它有一个加载栏、就是它。 它永远悬在那里。  

同样的事情也发生在 MODEM_M3示例应用中。  

我在 Windows 7机器上。