This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:tms320f28035中的 CLA 编程问题

Guru**** 2585405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590979/ccs-tms320f28035-cla-programming-problems-in-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

示例程序"Example_2803xClaAdcFirFlash.c"不会按照说明运行。 它会在函数"service_dog ()"函数中一直等待。

当编辑为调用"InitFlash()"时、基于 C 代码的 CLA 示例的其他示例也不会运行。

请帮助提供有关此问题的更好示例或解决方案。

谢谢阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能会对 CLA 和 Ramfuncs 的 memcpy 产生影响。 此问题应在下一个版本中针对该器件进行修复和发布。

    某些 memcpy 可能不正确、需要切换前两个参数。

    SAL