This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:Code Composer 论坛

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591317/ccs-tms320f2808-code-composer-forum

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

亲爱的朋友您好!

我是 DSP 控制器的新用户、我购买 TMS320F2808实验板套件并尝试运行 Blink 项目。当我构建 项目时、它会给我错误  

gmake:**[main.obj]错误1073741855。

gmake:目标“全部”不会由于错误而重新生成。

并为我提供指导、我可以获取控制器的示例和头文件、

谢谢、

注意事项  

Muhammad Husnain  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Muhammad Husnain"]并且还能为我提供指导,我可以获取控制器的示例和头文件,

    请尝试此处的示例代码:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Gautam 为您重放、亲爱的朋友、我在 C2000ware 中找不到 c280x?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C280x 在 C2000Ware 中不可用。 有关示例和头文件、请参阅提供的链接 Gautam。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris、
    当我创建自己的项目并构建它时、我还需要另外一件事、这会导致我出现以下错误、
    错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"My_Project.out"
    gmake:***[My_Project.out]错误1.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
    任何待处理的解决方案..........
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在构建控制台窗口中、应该有更多有关错误的信息。 该错误只是表示.out 由于以前的错误而未编译。

    此致
    Chris