This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:F2837xD IPC (处理器间通信)器件驱动程序问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591678/tms320f28377d-the-issue-of-f2837xd-ipc-inter-processor-communication-device-driver

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

 例如、F2837xD IPC (处理器间通信)器件驱动程序库的功能 是在两个 CPU 之间传输按摩,  

"IPCLtoRDataWrite (&G) sIpcController1、pulMsgRam[0]、(uint32_t) usWWord16、IPC_length_16_bits、ENABLE_BLOCKING、NO_FLAG)"此函数将允许本地 CPU 系统通过 ulData 变量将16/32位字写入远程 CPU 系统上的地址。 但它仅‘s 一个字、在电机控制应用中、此传输的效率太低。 在两个 CPU 之间还有另一个用于传输按摩的调制器?

此致

摇晃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    震惊了、


    您可以使用 IPCLtoRBlockWrite 函数来传输存储器块。


    请使用 \device_support\f2837xd\V210\F2837xD_examples_Dual\cpu01_TO_cpu02_ipcdrivers\cpu01示例、以作为参考、显示如何使用此函数。


    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以认为此问题已解决?
    -Manoj