This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLC-Lite 硬件和软件问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592155/plc-lite-hardware-and-software-questions

我正在评估电力线通信解决方案、以满足简单的通信要求。 我在 以下开发套件 http://www.ti.com/tool/tidm-tmdsplckit-v3中找到有关 PLC-lite 支持的参考 文献、但此套件不可订购。  此更新版本的开发套件 http://www.ti.com/tool/tmdsplckitv4-cen 现已推出、但并不表示支持 plc-lite。 我能否得出新套件支持 PCL-lite 的结论、   只是页面上没有提到? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    PLC-lite 是为 F2803x 系列器件(特别是 F28035)构建的解决方案。  

    因此、TMDSPLCKIT-V4将不能用作 PLC-lite 评估的良好平台、因为它将'PLC8x 系列器件用作系统的一部分。


    谢谢、
    Brett