This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRKIT5X -高压数字电机控制套件5X 器件驱动程序安装不正确

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28055, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591554/tmdshvmtrkit5x---high-voltage-digital-motor-control-kit-5x-device-drivers-not-installing-correctly

Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28055controlSUITE

按照快速入门指南:硬件设置步骤5-6我无法正确安装 USB 驱动程序。

操作系统:Windows 7

驱动程序已通过 CDM 2.06.00 WHQL 认证、日期为2012年12月12日

在 Windows 设备管理器的通用串行总线控制器下、我只能看到:Texas Instruments Inc. XDS100版本1.0 A

通道 B 未出现、COM 端口设备未出现。  

我已经尝试了各种方法来解决这个问题、但没有什么帮助。

以下是我已关注的一些链接、但未成功:

http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_119_FTDI_Drivers_Installation_Guide_for_Windows7.pdf

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/21086?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=xds100%20+%20rs

http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

当我尝试输入此套件的器件型号时、它不会显示在列表中:TMDSNVMTRKIT5X、  

有人能不能给我一个提示、告诉我如何解决这个问题。

谢谢

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否将 USB 电缆连接到 F2805x ISO 控制卡的 JA1或 TMDSNVMTRKIT5X 套件的 JP1?

    您可以链接到下面显示如何安装或修复驱动程序的 wiki 页面。
    processors.wiki.ti.com/.../XDS100
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 USB 电缆连接到 TMDSNVMTRKIT5X 的 JP1。

    我按照您参考的 XDS100 wiki 页面上提供的说明进行操作。

    我尝试在两台不同的计算机(Windows 7)和(Windows 10)上安装提供的驱动程序-结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否移除了 TMDSNVMTRKIT5X 上 M1的 J5跳转。
    实际上、您最好在 F2805x ISO controlCARD 上使用 JA1、因为您必须在 TMDSNVMTRKIT5X 套件中使用 F2805x ISO 控制卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming 在28055卡上使用 JA1的解决方案似乎是所需的。 我在下面为好奇的人详细描述了我对此进行故障排除的尝试。

    我认为所做的总结是:

    28055上的开关4应该按照硬件指南打开和关闭-而不是单独的快速入门指南。

    连接到28055上的 JA1、而不是套件前面的 USB

    加载驱动程序-我希望根据此过程的不同说明、有两个 TI 驱动程序(A 和 B)以及一个新的 USB 连接、但这种情况并未发生。 我所得到的只是 Texas Instruments Inc. XDS100版本1.0 A

    然而、当尝试从 webapps 文件夹运行 HVDMC 套件用户接口时、它能够连接并将某些内容烧写到闪存中、并且接口看起来工作正常。 我 还没有测试过电机、但至少我已经启动了 Webapp。

    我还可以做些什么来验证我的安装是否正确-到目前为止、此过程似乎是不必要的混乱和浪费时间

    针对 Yanming 的帖子:

    主板上有一个 J5、可从15VDC 电源为电路板提供3伏电压-我假设这不是您为 M1提到的 J5 (似乎没有 J5)、 M3部分中还有一个 J5未被组装。

    此外、在第6页底部的重要说明中的硬件指南中、还显示"...无法断开电路板上的 UART 接口与 TMS320F28055器件的连接。 如果未被禁用、可对 controlCARD 和电路板上的 UART 转串行适配器进行阻尼。 该套件的未来版本将纠正此问题。 同时、如果要使用 UART、请使用 TMDSHVMTRKIT5X 板上提供的连接"。  因此、我一直在套件上使用 UART 连接、而不是28055。 这是令人困惑的、因为在第7页的 GUI 连接下、它显示"在运行 GUI 之前、请确保将 USB 电缆从 controlCARD 上的 JA1连接器连接到主机 PC "、然后它参考快速入门指南。

    让我在这里添加更多详细信息。

    我有两个快速入门指南:

    1.高压数字电机控制套件5X 快速入门指南 v 1.0。

    2. 高压电机控制5X 套件硬件指南1.0中包含的快速入门指南、作为第14页之后的附录。

    它们在细节上各不相同、我认为第2号文档是最新的、因为它包含有关设置电路板的更多详细信息。 不同之处在于控制卡上的开关4的设置。 快速入门指南将引脚4设置为 OFF 和 OFF、硬件指南将开关设置为 ON 和 OFF、但两本手册中的图片显示开关处于 ON 和 ON 位置。 我希望在此方面有所澄清、但我正在继续使用硬件指南中的说明、因为它看起来比较新。

    按照硬件指南、我将按照 Yanming 的建议将 GUI USB 设置为28055上的 JA1。

    当我尝试加载驱动程序时、会发生以下情况:

    Windows 将驱动程序作为 USB 复合设备放入

    在设备管理器中、我右键单击设备、然后选择更新驱动程序软件...

    我选择浏览我的计算机以获取驱动程序软件。

    我选择在计算机上选择设备驱动程序-它仅显示 USB 复合设备。

    我选择"Have Disk"

    此时、我可以转到拇指驱动器或硬盘上安装的 controlSUITE 软件-没关系-结果相同。

    我会看到一个窗口、其中有我在以下项目之间进行选择:

    -德州仪器公司 XDS100版本1.0 A

    -德州仪器公司 XDS100版本1.0 B

    我选择 A

    我会看到一个弹出窗口、显示不建议安装此设备驱动程序、因为 Windows 无法验证它是否与硬件兼容。

    我选择继续安装驱动程序。

    它安装 了 Texas Instruments Inc. XDS100版本1.0 A

    设备管理器未 显示 Texas Instruments Inc. XDS100版本1.0 B

    或 USB 端口。

    我曾尝试过以下方法:

    - 28055本身就在套件之外、只有电源是 JA1电源(电路板上的绿色指示灯亮起)

    -套件中的28055、只有电源是 JA1电源(电路板上的绿色指示灯亮起)

    --套件中的28055 ,增加了外部电源(板上有两个绿色指示灯亮起)

    我使用套件上的 USB 而不是28055上的 JA1获得相同的结果

    在28055上、驱动程序硬件 ID 为:

    USB\VID_0403&PID_A6D0&REV_0700

    USB\VID_0403&PID_A6D0

    在套件上、驱动程序硬件 ID 为:

    USB\VID_0403&PID_A6D0&REV_0500

    USB\VID_0403&PID_A6D0

    运行 HVMTR5XGUI Web 应用程序时、连接到目标时出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多信息:我能够使用 XDS100通道 A 运行 webapp 并运行电机、但是当我转到 code composer studio 时、我无法使用 USB 仿真器设置目标、我假设这是因为我仍然没有通道 B
    在《TMDSHVMTRKIT5X 运行方法指南》中、我不能错过第4步。 没有可供选择的德州仪器 XDS100V2 USB 仿真器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GUI 和 CCS 使用相同的 JTAG 通道、您需要使用目标配置文件来设置仿真器。
    右键单击“项目”->“新建”->“目标配置文件”->“连接”->“德州”。 XDS100V2 USB 探头
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果文档与产品和可用选项匹配、那将会更好。
    在硬件指南的第8页上、显示选择 XDS100V2 USB 仿真器、没有。
    当我选择 Debug Probe 时、它会起作用。 校正文档需要什么。 似乎我浪费了多个小时来尝试跟踪有问题的文档。
    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、我们将对其进行检查和更新。 默认情况下、如果 controlCARD 具有板载仿真器、则最好使用该仿真器。