This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812: 2812 FLASH_API 2.10版本问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640664/tms320f2812-2812-flash_api2-10-version-problem

器件型号:TMS320F2812

您好,

我已,联机运行的仿真器、flashapi 在 RAM 中运行、并关闭中断,擦除闪存后、返回状态为24 μ s、您能为我提供帮助吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    七、

    当闪存 API 返回状态= 24时、这意味着"STATUS_FAIL_PRECOMPACT"

    STATUS_FAIL_PRECOMPACT:-

    擦除操作失败、因为预压实部分失败。 预压实应用于器件上的所有扇区。 。
    FLASH_ST 结构将返回一个与此步骤中第一个扇区失败相对应的故障地址。

    processors.wiki.ti.com/.../FAQs

    我们无法保证能够从这个问题中恢复闪存。 但是、您可以尝试删除恢复算法以查看它是否可以解决问题。 但是、如果耗尽恢复失败、您只能选择更换零件。


    此致、
    曼诺伊