This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:F28335无法进入串行端口接收中断

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640653/tms320f28335-f28335-unable-to-enter-the-serial-port-receive-interrupt

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好,

发送中断可以进入、但接收中断从未进入、我不知道它是怎么发生的? 您能给我一些建议吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、七、

    您使用的是什么代码? 这是一个 controlSUITE 或 c2000ware 示例、还是您开发的自定义代码?

    您使用的硬件是什么?您尝试与哪些设备通信(环回、不同 IC 上的 UART、PC)? 您是否已将 SCI RX 和 TX 引脚范围限定为查看是否确实在发送/接收信号? 如果是、波特率是否符合预期?