This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:引导至闪存不起作用#39;t 工作

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640715/ccs-tms320f28027f-boot-to-flash-doesn-t-work

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我在这里找到了相同的问题、但提示不起作用。

我使用的是28027F 微控制器、我遇到了闪存启动问题、当我复位微控制器时、程序停止工作。  

我正在使用"F2802x_generic_flash"、我在写入代码后将 S3设置为 OFF 位置、程序在微控制器未被重置时运行。 我更改了链接器、但仍然无法正常工作。

很抱歉英语不好

此致、

Yuri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuri、

    以下网页提供了有关如何调试此问题的建议。

    processors.wiki.ti.com/.../FAQs

    您提供的信息太少、无法提供任何其他有意义的建议。 但是、遵循网页中提到的建议很可能会解决您的问题。

    此致、
    曼诺伊