This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280025C, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178334/c2000ware-motorcontrol-sdk-c2000ware-motorcontrol-sdk

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280025CLAUNCHXL-F280025C

我在 F280025C 中工作。 在 ADC 中、我获得的失调电压为0.1113、但我需要获得0.5vcan、以帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一点更多信息吗? 您正在使用什么硬件(LAUNCHXL-F280025C、TMDSCNCD280025C、您自己的电路板等)? 您正在运行什么软件? 或您自己的代码之一?

    惠特尼