This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:关于片上闪存

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178254/tms320f2812-about-on-chip-flash-memory

器件型号:TMS320F2812

TMS320F2812的存储器区域大小是多少?

在下面的图中、片上闪存被列为128KB。
(RAM 为18kB)

但是、在下面的图中、片上闪存被列为128K 字节 x 16。

TMS320F2812中的哪个存储器区域大小为128KB 或2048KB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档中没有提到字节、但您错误(但可以理解)将单位解释为字节。

    C28x 最小可寻址单元为16位、因此在此上下文中提及的字节不正确。 为了强调 MAU 为16位这一事实、文档会尝试用"x 16"来限定存储器大小(K)值。

    表中显示“片上闪存(16位字):128k

    在方框图中、它显示"128k x 16"

    这些是用略有不同的词语表示的相同指标。

    只需清除、该器件具有128k 字的闪存、其中一个字是16位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图中没有使用"字节"一词。 Kier 的回答正确。