This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:SFRA GUI 无法连接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171786/tms320f280039c-sfra-gui-cannot-connect

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SFRA

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

示例1_STB_f28004x_F32_TTC_eabi 演示、用于卡移植、选中相应的串行端口和波特率、单击"SFRA _GUI.exe"处的"Connect (连接)、它将报告"Could Not Connect:Please Check Connections (无法连接:请检查连接)"   

客户可以在 SFRA_GUI_getCmdByte 函数中的断点接收数据、但始终提示无法连接。

是否有任何演示可用?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您可以参阅以下参考设计、其中提供了具有 SFRA 的3倍和4倍代码。

    https://www.ti.com/tool/PMP41006

    谢谢、

    Qing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否为新设计更新了 SFRA UART 时钟? F280039C 默认具有30MHz 的低速时钟、而 F280049C 则具有50MHz 的低速时钟。 在该示例中、它由 SCI_VBUS_CLK 定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    问题是否已解决? 我们是否可以关闭主题或客户遇到问题?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Santosh、

    感谢您的帮助、我没有从客户方面获得更新、因此我们现在可以关闭此 TT、如果发布任何反馈、我将重新打开此主题。 再次感谢。

    此致、

    樱桃