This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:需要有关 TMS320F28379D 及其 F28379D controlCARD 入门的帮助、该 controlCARD 用于 SPI 和 UART RS-485半双工通信、还具有初始化期间的环回测试

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177945/tms320f28379d-need-help-on-getting-started-with-tms320f28379d-and-its-f28379d-controlcard-for-spi-and-uart-rs-485-half-duplex-communication-also-with-loop-back-test-during-initialization

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

      我不熟悉 将 TMS320F28379D 及其 F28379D controlCARD 用于 C2000实时控制开发套件,我的要求是  ,在此我需要对通信外设进行 rLoop back 测试,在环回测试失败时看狗计时器以及如图所示的集成代码。

      因此、请分享我需要学习和开始使用此 MCU 和控制卡的资源。

谢谢、

SID C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    [引用 userid="542234" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177945/tms320f28379d-need-help-on-getting-started-with-tms320f28379d-and-its-f28379d-controlcard-for-spi-and-uart-rs-485-half-duplex-communication-also-with-loop-back-test-during-initialization "] 因此,请向我分享我需要学习和开始使用此 MCU 和控制卡的资源。

     技术参考手册 包含有关该器件的所有信息。

    我认为开始了解 SCI/SPI 的最佳方法是查看 C2000Ware SDK 中的软件示例

    C:\ti\c2000\C2000Ware_version\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\sci

    C:\ti\c2000\C2000Ware_version\driverlib\f2837xd\examples\CPU1\SPI

    最后、我建议 C2000 Academy 了解该器件以及如何开始使用该器件。

    此致、

    Marlyn