This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 原因可能是:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178654/tms320f28379d-icepick_c_0-error-connecting-to-the-target-error--151-0x0-one-of-the-ftdi-driver-functions-used-during-the-connect-returned-bad-status-or-an-error-the-cause-may-be-one-or-more-of-no-xds100-is-plugged-in-invalid-

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

当我尝试调试我自己的代码时、我从标题中得到错误。 而当我从 C2000ware 中打开程序时、它可以在相同的配置下正常运行。 有人可以帮助解决这个问题吗?

提前感谢。