This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:当 TIDA-010062在 PFC 处于空载模式的情况下执行 lab4实验时、会触发过流保护

Guru**** 2581785 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1174032/tms320f280049-overcurrent-protection-was-triggered-when-tida-010062-performed-lab4-experiments-on-the-condition-that-pfc-was-on-no-load-mode

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TIDA-010062

大家好、

当 TIDA-010062在 PFC 处于空载模式的情况下执行 lab4实验时、会触发过流保护。 电流向后流动。 波形如下图所示。 C1是下行管驱动器、C2是总线电压、C3是电感电流、C4是交流输入、AC 输入为230V。

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    您的捕获无法读取、太小、无法查看详细信息。 您可以编辑帖子并拉伸图像右下角、以便用户单击缩放图标以显示新的扩展网页视图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您谈论的是负纹波电流、这在空载条件下是正常的。  由于我们尚未针对轻负载条件实施 DCM 控制、因此在 CCM 模式下、纹波电流将变为负值。

    而且、在 PWM 关断之前、我没有看到任何电流尖峰。 是否确定它已跳闸?

    当 C1保持高/低电平时、意味着没有电弧、但电感器电流显示 开关纹波、 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desheng、

    我重新测量了波形、C1是下管的驱动器、C2是上管的驱动器、C3是电感器电流、C4是输入交流电压、 这将不时触发电流回流 、并使下部管的驱动保持高电平并产生过 流保护。 这是不是由不适当的环路参数导致的? 是否有任何合适的电流环路和电压环路参数? 电感参数与演示提供的原理图320uH 一致。

     下图显示  了过流附近的总体曲线和详细波形。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个已知的错误。 对于 pos 周期、您可能需要将占空比钳位添加到正、对于负周期、则需要添加到负。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我再次查看此波形时、我看到 用于交流频率锁定的 SPLL 似乎也加倍。

    您可以尝试添加更强的 RC 滤波器以进行交流感应、从而使拼接更稳定。