This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:I2C 速度

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177122/tms320f280025-i2c-speed

器件型号:TMS320F280025

你(们)好

我想知道如何配置 I2C 速度。 我使用的是20M 外部晶体、CPU 时钟为100M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wood1、

    i2c.c driverlib 中的以下函数可用于

    I2C_initMaster (uint32_t base、uint32_t sysclkHz、uint32_t 比特率、
                  I2C_DutyCycle dutyCycle);

    示例:

    I2C_initMaster (I2CA_BASE、DEVICE_SYSCLK_FREQ、400000、I2C_DUTYCYCLE _33);

    在这里、

    DEVICE_SYSCLK_FREQ 为100MHz 和

    I2C 速度为400KHz。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 I2C_DUTYCYCLE_33

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="46959" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177122/tms320f280025-i2c-speed/4436387 #4436387"]什么是 I2C_DUTYCYCLE 33[/引用]

    I2C_DUTYCYCLE_33定义为 I2C_DutyCycle 枚举器。 这用于设置 I2C SCL 信号的占空比。

    它可以是 I2C_DUTYCYCLE_33 (或) I2C_DUTYCYCLE_50。

    此致、

    曼诺伊