This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE 3.4.9无法正常工作

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1001, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177824/controlsuite-3-4-9-not-working

主题中讨论的其他器件:TIDM-1001C2000WARE-DIGITALPOWER-SDKcontrolSUITE

您好!

我安装了 CCS 10.4.0和 CS 3.0.9。 除了屏幕上的格式化问题外、我还可以浏览解决方案适配器、但它完全不能与 CSS 配合使用。

例如交错式 LLC、

单击此按钮、将打开新对话框。 单击中间的"Launch CCS"按钮或图标不执行任何操作。 当我打开 CCS 时、我无法看到如何使用解决方案适配器的任何位置。

我缺少什么? 在 CCS 中的什么位置找到它? 如果我在 CCS 中的任何位置都看不到它、如何使它正常工作?

谢谢